This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:采样位

Guru**** 2502295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965870/tlv320aic3101-sampling-bits

器件型号:TLV320AIC3101

大家好、

如数据表所示、
对于 DAC、它支持16/20/24/32位数据。
对于 ADC、它选择哪些位数据?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    相同的问题、

    对于 DAC、它支持24位数据。对于 ADC、它可以支持24位?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    当 SNR 为92dB 时、无论数据字长设置如何、ADC 的有效分辨率均约为16位。  数据字长度设置 、用于确定每个 L/R 或 TDM 通道时隙的时钟数。