请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 系统内调优模式(I2C 断开主控制并连接到 PC)、进入调优和音频处理模块时、在寄存器已写入但未输出时执行。
需要重新进入直接 I2C 模块、在输出路径后重新写入编辑后的值。
在 the.h 文件集成期间、初始化的 DSP 寄存器值被发现无效。
并且存在以下情况:
1.首次加电时、再次写入 DSP 值、功率放大器没有输出。
2.开始第一次播放时,再次写入 DSP 值并将其重置为播放模式,然后输出可用,DSP 将生效。
请帮助判断如何确定问题点。