This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:集成固件后寄存器值无效

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965802/tas5805m-register-values-are-invalid-after-firmware-is-integrated

器件型号:TAS5805M

系统内调优模式(I2C 断开主控制并连接到 PC)、进入调优和音频处理模块时、在寄存器已写入但未输出时执行。

需要重新进入直接 I2C 模块、在输出路径后重新写入编辑后的值。

在 the.h 文件集成期间、初始化的 DSP 寄存器值被发现无效。

并且存在以下情况:
1.首次加电时、再次写入 DSP 值、功率放大器没有输出。
2.开始第一次播放时,再次写入 DSP 值并将其重置为播放模式,然后输出可用,DSP 将生效。

请帮助判断如何确定问题点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您需要检查数据表第43页上的上电顺序。

     简而言之、您需要确保两个要点:

    1. BCLK/LRCLK 在 I2C 初始化时可用(使用转储头文件而不改变)
    2. 确保在您的系统中实现头文件中的5ms 延迟。

    BR、

    Alix Wan。