Other Parts Discussed in Thread: DSD1796, PCM1796
主题中讨论的其他器件:DSD1796、 PCM1796
您好!
DEM-PCM1796和 DEM-PCM1795是否可以使用相同的软件?
如果可用,请提供 DEM1796.exe、DEM1796.ini、Vbrjp200.dll、Ver.dll 和 Inpout.dll。
如果不可用、您能否提供 DEM-PCM1795的演示软件。
EVM 用户指南指出:“提供的演示软件可使用运行 MicrosoftWindows
操作系统的 PC 来控制 PCM1796/DSD1796内部寄存器。 此软件使用打印机电缆将 PC 连接到 DEM-PCM/DSD1796连接器 CN003。"(DEM-PCM1795用户指南、P10、1.9:演示软件)。
此致、
Nishie