This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:DEM-PCM1795的演示软件

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: DSD1796, PCM1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957780/pcm1795-demonstration-software-for-dem-pcm1795

器件型号:PCM1795
主题中讨论的其他器件:DSD1796PCM1796

您好!

DEM-PCM1796和 DEM-PCM1795是否可以使用相同的软件?

如果可用,请提供 DEM1796.exe、DEM1796.ini、Vbrjp200.dll、Ver.dll 和 Inpout.dll。

如果不可用、您能否提供 DEM-PCM1795的演示软件。  

EVM 用户指南指出:“提供的演示软件可使用运行 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered操作系统的 PC 来控制 PCM1796/DSD1796内部寄存器。 此软件使用打印机电缆将 PC 连接到 DEM-PCM/DSD1796连接器 CN003。"(DEM-PCM1795用户指南、P10、1.9:演示软件)。

此致、

Nishie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我正在检查我们的服务器上是否仍有软件可用。  该 EVM 已停产一段时间、因此软件可能不再可用。  此外,该软件可能仅与 Windows XP 兼容。  我看到一些客户在 Windows 7中成功使用了类似的软件、但我不确定他们能够使其正常运行的条件。

    我将在明天通知您。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slac245.zip

    我找到了用于 DEM-PCM1796的软件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Paul

    感谢您的支持。

    您提供的软件也可以用于 DEM-PCM1795吗?

    谢谢、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    这两种软件都是相同的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢你。

    稍后、请告诉我该软件是否可以在服务器上使用的结果。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    当您询问"软件可在服务器上使用"时、您的意思是什么?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    "软件可在服务器上使用"是 Windows 7或 Windows 10。

    谢谢、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我怀疑此软件将在 Windows 10上运行、但它可能在具有特定兼容模式的 Windows 7上运行。  它很可能只能在 Windows XP 上运行。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    此致、

    Nishie