This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805m 函数 ASK

Guru**** 2558980 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958203/tas5805m-tas5805m-function-ask

器件型号:TAS5805M

你(们)好 我现在使用 TAS5805m 进行音频 EQ 调节。 我能否同时使用"Gang"功能和"预增益"? 这两个函数是否会相互干扰? 是否有手册提到了这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokshyang、

    现在是星期五晚上、我们的支持团队将在下星期一对您作出回应。  感谢您的理解。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokshyang、

    这里的 Gang 意味着左通道和右通道共享相同的 EQ 配置。 预增益实际上使用 L/R1来实现 PRE_GAIN。 因此、Gang 和 Pre_Gain 不会相互干扰、但 Pre_Gain 和 L/R1会相互干扰。  

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alix Wan、感谢您的回复。 我可以再问一个问题吗?  LR1是否用于 在任何规格表或手册中进行预增益说明? 因为我们花费时间来解决问题、但仅发现此 EQ 会干扰  预增益问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kokshyang、

    不可以、但我们将尝试在 GUI 中更新它、以便对其进行解释。 谢谢!

    BR、

    Alix Wan。