Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1
Thread 中讨论的其他器件: PSpice for TI
使用 TPA6211A1的 PSpice 模型进行仿真时出错。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1
使用 TPA6211A1的 PSpice 模型进行仿真时出错。
错误:节点 U1:I0:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I21:1:RA
错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RA
错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RC
U1:i0:i0:vprobe1b:缺失值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe2b:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe2a:缺少值、假定为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe1a:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:vprobe4:缺少值、假设为0V @ DC
U1:i0:i0:i32:vprobe:缺少值、假设为0V @ DC
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
日期:2020年12月15日18:54:29日
总运行时间:0.145秒。
tnom = 27
温度= 27
方法=修改的陷阱
TOTITER = 2108
tranitre = 2099
互点= 1050
接受= 1049
已拒绝= 1
矩阵大小= 296
填充= 373
解算器=正常
线程矢量:21.8/9.0[7] 4.2/4.1[1] 10.1/5.8[7] 1.1/2.5[1] 2592/500
矩阵比较器1:23.74KB 对象代码大小10.6/5.4/[1.9]
矩阵补偿器2:关闭[4.7]/5.2/65.4
您好、Luis、
我使用的 PSpice 模型文件从以下位置下载:
此致、
王传芳
您好、Ivan、
是的、我使用 LTSpice。 附加了下面的项目文件。
我不知道如何使用 Tina 或 PSpice for TI。 如果只有 TI 可以提供相关培训、 即使我自己为培训付费也是如此。
e2e.ti.com/.../Evoline-Speaker.zip
此致!
王传芳