This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:使用 TPA6211A1的 PSpice 模型进行仿真时出错。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964551/tpa6211a1-there-is-an-error-when-using-the-pspice-model-of-tpa6211a1-to-do-simulation

器件型号:TPA6211A1
Thread 中讨论的其他器件: PSpice for TI

使用 TPA6211A1的 PSpice 模型进行仿真时出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误:节点 U1:I0:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I21:1:RA
    错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RA
    错误:节点 U1:I0:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U1:I0:I0:I19:1:RC

    U1:i0:i0:vprobe1b:缺失值、假设为0V @ DC
    U1:i0:i0:vprobe2b:缺少值、假设为0V @ DC
    U1:i0:i0:vprobe2a:缺少值、假定为0V @ DC
    U1:i0:i0:vprobe1a:缺少值、假设为0V @ DC
    U1:i0:i0:vprobe4:缺少值、假设为0V @ DC
    U1:i0:i0:i32:vprobe:缺少值、假设为0V @ DC
    针对.op 点的直接牛顿迭代成功。

    日期:2020年12月15日18:54:29日
    总运行时间:0.145秒。

    tnom = 27
    温度= 27
    方法=修改的陷阱
    TOTITER = 2108
    tranitre = 2099
    互点= 1050
    接受= 1049
    已拒绝= 1
    矩阵大小= 296
    填充= 373
    解算器=正常
    线程矢量:21.8/9.0[7] 4.2/4.1[1] 10.1/5.8[7] 1.1/2.5[1] 2592/500
    矩阵比较器1:23.74KB 对象代码大小10.6/5.4/[1.9]
    矩阵补偿器2:关闭[4.7]/5.2/65.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您提供有关此问题的详细信息。 我们的团队将审查这些信息并尽快提供反馈。

    同时、您能否共享您正在使用的 PSpice 模型文件?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用的 PSpice 模型文件从以下位置下载:  

    e2e.ti.com/.../slom437.zip

    此致、

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 庄方,

    您好像是 Usig LTSpice、您是否也可以共享该文件?
    您是否尝试使用 PSpice 进行仿真? 还是 TINA?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、我使用 LTSpice。 附加了下面的项目文件。  

    我不知道如何使用 Tina 或 PSpice for TI。 如果只有 TI 可以提供相关培训、 即使我自己为培训付费也是如此。

    e2e.ti.com/.../Evoline-Speaker.zip

    此致!

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuanfang、

    感谢您的参与。 我将检查您在 LTSpice 上遇到的问题、并仔细检查 PSpice 是否存在相同的问题、或者现在可以将其用作解决方法。

    此外、我们还将考虑一些至少适用于音频放大器模型的培训材料。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器