This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:SRC4190输入是否支持16位 I2S @ 32fs?

Guru**** 2544810 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4190, SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957713/src4190-can-src4190-input-support-16-bits-i2s-32fs

器件型号:SRC4190
主题中讨论的其他器件: SRC4192

你(们)好  

SRC4190输入能否支持16位 I2S @ 32fs?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    是 SRC4190支持此功能、但前提是端口在从模式下运行。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    是的、它在从模式下运行。 如何将 SRC4190 设置为从模式  

    16位 I2S @ 32fs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我相信我实际上讲错了。 只有右对齐格式才支持真正的16位操作。 I2S 在 FSYNC 边沿和数据传输之间需要一个 BCLK 延迟、因此对于16位数据、一个32 BCLK 不足以满足所有数据、并且这个 BCLK 延迟也不足以满足要求。  

    请查看输入和输出端口运行数据表。 输出端口可以设置为16位模式,但在这种情况下,您仍需要至少48*FS,除非使用了右对齐格式。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    SRC4192呢?  

    SRC4192是否相同不支持 16位 I2S @ 32fs?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    如果您仍在提供至少48*FS 的 BCLK,SRC 只能支持16位 I2S。 这是因为该器件只能使用 I2S 配置24位插槽长度、因此您可以用0填充未使用的位、但仍必须至少提供48*FS。 两个器件只在右对齐16位模式下支持32*FS。

    如果我们能够更改 SRC 的时隙长度、则可以在32*FS 条件下实现16位 I2S、但在 I2S 模式下它固定为24位。

    最棒的

    Zak