主题中讨论的其他器件: SRC4192
你(们)好
SRC4190输入能否支持16位 I2S @ 32fs?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、PYTsai、
我相信我实际上讲错了。 只有右对齐格式才支持真正的16位操作。 I2S 在 FSYNC 边沿和数据传输之间需要一个 BCLK 延迟、因此对于16位数据、一个32 BCLK 不足以满足所有数据、并且这个 BCLK 延迟也不足以满足要求。
请查看输入和输出端口运行数据表。 输出端口可以设置为16位模式,但在这种情况下,您仍需要至少48*FS,除非使用了右对齐格式。
最棒的
Zak
您好、PYTsai、
如果您仍在提供至少48*FS 的 BCLK,SRC 只能支持16位 I2S。 这是因为该器件只能使用 I2S 配置24位插槽长度、因此您可以用0填充未使用的位、但仍必须至少提供48*FS。 两个器件只在右对齐16位模式下支持32*FS。
如果我们能够更改 SRC 的时隙长度、则可以在32*FS 条件下实现16位 I2S、但在 I2S 模式下它固定为24位。
最棒的
Zak