This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:WOWHD 和 AM3D 立体声扩宽是否支持96kHz 采样率?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963737/tlv320aic3254-does-wowhd-and-am3d-stereo-widening-support-96khz-sample-rate

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

我们的客户正在使用 AIC3254评估 SRS_WOW_HD 和 AM3D 功能、他们对以下主题感到困惑需要您的善意评论:

SRS_WOW_HD 是否可用于96kHz 采样率? 我们移除了所有其他组件、只留下了 WOWHD、它在48kHz 时将成功构建、但在96kHz 时失败。  


 Stereo 扩展是否支持96kHz 采样率? 我们可以成功构建它、但帮助指南显示它是针对44.1kHz 采样率设计的、我们需要在此处进行确认。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    我还能够重现故障。 我必须进一步分析组件以了解故障原因。

    我明天会回来。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    您在这里有什么新发现吗? 谢谢。

    此致。  

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    SRS WOW HD 组件仅支持3 - 32k、44.1k、48K 采样率。 对于任何其他速率、编译都将失败。

    AM3D 立体声扩宽分量可在96kHz 时构建良好、但似乎设计为在44.1kHz 时使用。

    内部滤波器可以在这种假设下设计、以任何其他速率使用可能不会产生所需的结果。

    因此、我不建议在96kHz 频率下使用它。

    此致。