请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 大家好、
我们的客户正在使用 AIC3254评估 SRS_WOW_HD 和 AM3D 功能、他们对以下主题感到困惑需要您的善意评论:
SRS_WOW_HD 是否可用于96kHz 采样率? 我们移除了所有其他组件、只留下了 WOWHD、它在48kHz 时将成功构建、但在96kHz 时失败。
Stereo 扩展是否支持96kHz 采样率? 我们可以成功构建它、但帮助指南显示它是针对44.1kHz 采样率设计的、我们需要在此处进行确认。
此致。
维基