This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:此器件是否支持3.3V I2S 输入?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957008/pcm1754-does-this-part-support-3-3v-i2s-input

器件型号:PCM1754

大家好、

我的客户正在使用具有3.3V DSP I2S 输出的 PCM1754、此部件是否支持3.3V 逻辑? PCM1754 VDD=5V。

他们是否需要为此添加电平转换器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    3.3V 大于 VIH 电平、因此支持该电压。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的评论。

    如果客户不想使用静音功能、是否可以将 PIN 拉至 GND?

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能帮助检查下面的原理图吗?

    如果 未使用 ZEROA、它们是否应上拉至 VDD?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果未使用 MUTE、则可将其连接至 GND。  如果未使用、ZEROA 可保持悬空。  上拉是不必要的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了、谢谢!