This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:如何逐通道关闭 TAS3251输出 PWM

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964025/tas3251-how-to-close-tas3251-output-pwm-by-channel

器件型号:TAS3251

大家好、

如何逐通道关闭 TAS3251输出 PWM?

原因 R&D 设置 Reg0x03、仅使 L/R 通道静音
a 因此、只有数据被静音、且 PWM 仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通过将 RESET_AMP 引脚设置为低电平来禁用放大器输出级

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如何使用 RESET_AMP 引脚复位 SPK_OUTA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如何使用 RESET_AMP 引脚复位 SPK_OUTA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    客户只需要重置一个通道、而其他通道仍需要工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件没有单通道关断功能。 您无法单独将输出配置为 Hi-Z

    此致、

    Luis