请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 各位专家、您好!
我对与 VREG 连接的电容器有疑问。
在数据表中、电容器值为2.2uF、但客户希望使用值较小的电容器。
使用较小的电容值是否可能存在任何问题?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!