This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:AbsMax 与最大推荐值之间的裕度

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956982/tas2770-margin-between-absmax-vs-max-recommended

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件:TAS5756M

团队、  

AbsMax 和 TI 数据表中提供的最大建议电压之间通常有一定的裕度、以应对电源变化。 例如、TAS5756M 上建议的最大 PVDD 电压为24VDC、AbsMax 电平为26.4VDC、以允许电源10%的变化而不会出现任何问题。 TAS2770在数据表的预发布版本中为 VBAT 提供18VDC、然后在数据表的修订版本 B 中更改为16VDC。 截至数据表的修订版 C (10月发布)、它似乎被改回18VDC。

我们已将此组件设计为几个客户项目、其中一个客户现在希望在新项目上将其与18VDC 的 PVDD 配合使用。 他们提到、在18V 时使用该器件似乎很奇怪、如果将该电压甚至超过0.001%会对器件造成损坏。 此客户端的质量组担心18VDC 不受真正支持、因为建议的电压和绝对最大电压之间没有裕量。 似乎奇怪的是、数据表显示器件可能在与最大建议电压(即18VDC)相同的电压下受到物理损坏。

是否有超出18VDC 建议电平的裕度? 如果是、是否计划将 AbsMax 规格调整为19.8、以便在最大推荐电压上提供10%的电压?

感谢您的帮助!
Cody


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。

    此致、

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenbin、  

    谢谢-我期待您的反馈!

    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、您好、很高兴听到您的声音!

    感谢您对该排印错误的注意、我们将对其进行修复。

    正确信息如下:

    • 绝对最大 VBAT = 18V
    • 建议最大 VBAT = 16V

    这是从 RevB 到 C 的一个拼写错误、我们必须将 ABX Max 从19V 修正为18V、但两个 Max 值都发生了变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    非常感谢。 这可以解决我的问题。  

    BTW、这是一个很棒的小部分、比如24或36V 的电压就很好了。 )

    此致、  
    Cody