主题中讨论的其他器件:TAS5756M、
团队、
AbsMax 和 TI 数据表中提供的最大建议电压之间通常有一定的裕度、以应对电源变化。 例如、TAS5756M 上建议的最大 PVDD 电压为24VDC、AbsMax 电平为26.4VDC、以允许电源10%的变化而不会出现任何问题。 TAS2770在数据表的预发布版本中为 VBAT 提供18VDC、然后在数据表的修订版本 B 中更改为16VDC。 截至数据表的修订版 C (10月发布)、它似乎被改回18VDC。
我们已将此组件设计为几个客户项目、其中一个客户现在希望在新项目上将其与18VDC 的 PVDD 配合使用。 他们提到、在18V 时使用该器件似乎很奇怪、如果将该电压甚至超过0.001%会对器件造成损坏。 此客户端的质量组担心18VDC 不受真正支持、因为建议的电压和绝对最大电压之间没有裕量。 似乎奇怪的是、数据表显示器件可能在与最大建议电压(即18VDC)相同的电压下受到物理损坏。
是否有超出18VDC 建议电平的裕度? 如果是、是否计划将 AbsMax 规格调整为19.8、以便在最大推荐电压上提供10%的电压?
感谢您的帮助!
Cody