请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6166A2 您好、Sirs、
我们需要产品线来纠正 TPA6166数据表第23页的参考设计错误、该页于2015年1月发布。
1.将 CPVDD 旁路电容从1.0pF 更新为1.0uF
2.将 CPVSS 旁路电容器从1.0pF 更新为1.0uF
3.将 C1P 和 C1N 处的 Fly-Cap 从1.0pF 更新为1.0uF
将 INL 和 INR 上的直流块电容器从0.47pF 更新为0.47uF
5.在 IRQ#处添加10kR 上拉电阻器。