This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:TPA6166数据表的参考设计更正

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964268/tpa6166a2-reference-design-corrections-of-tpa6166-datasheet

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

我们需要产品线来纠正 TPA6166数据表第23页的参考设计错误、该页于2015年1月发布。  

1.将 CPVDD 旁路电容从1.0pF 更新为1.0uF
2.将 CPVSS 旁路电容器从1.0pF 更新为1.0uF
3.将 C1P 和 C1N 处的 Fly-Cap 从1.0pF 更新为1.0uF
将 INL 和 INR 上的直流块电容器从0.47pF 更新为0.47uF
5.在 IRQ#处添加10kR 上拉电阻器。   

  

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年12月14日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的请求。 正确、需要更正这些组件值。

    我将对该数据表进行修改、以便尽快准备好数据表。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.