This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:微偏置跟踪至 Vref

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956931/tlv320adc6140-micbias-track-to-vref

器件型号:TLV320ADC6140

大家好、

在阅读数据表时、我了解当需要2Vrms 的输入电平时、ADC 或 VREF 的工作电压为2.75V。 那么、这是否意味着在直流耦合输入的情况下、驱动运算放大器的偏移应该为2.75V/2=1.375V?

是否可以将 MicBias 设置为等于 VREF?

MicBias 跟踪 VREF 的精度如何? 数据表显示最小值为0.1%至最大值为1.8%、但我更理解负载下的一致性。 我的客户正在考虑使用 MicBias 生成偏移、因此对跟踪精度感兴趣。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    麦克风输入处的偏置往往略高、约为1.45V、但只要器件处于直流耦合模式、就可以从 VREF 进行偏置。 MICBIAS 可以设置为 VREF。 跟踪 VREF 的是 MICBIAS 负载调节规格、该规格取决于 MICBIAS 的负载。 如果负载相对较小、则应更接近典型规格。  

    最棒的

    Zak