请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC6140 大家好、
在阅读数据表时、我了解当需要2Vrms 的输入电平时、ADC 或 VREF 的工作电压为2.75V。 那么、这是否意味着在直流耦合输入的情况下、驱动运算放大器的偏移应该为2.75V/2=1.375V?
是否可以将 MicBias 设置为等于 VREF?
MicBias 跟踪 VREF 的精度如何? 数据表显示最小值为0.1%至最大值为1.8%、但我更理解负载下的一致性。 我的客户正在考虑使用 MicBias 生成偏移、因此对跟踪精度感兴趣。
谢谢、
康妮