This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251不能被输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961708/tas3251-tas3251-cannot-be-output

器件型号:TAS3251

下图显示了客户的 TAS3251原理图和配置参数设置。

他们遇到的问题:使用下图中的参数、无法在电路板上实现从 I2S 输入信号到输出的音频。 请帮助检查配置参数和原理图是否错误。

输入信号:SCK =48kHz、LRCK =3.072Mhz、MCK 接地。
I2C 通信正常。
3.芯片的电源电压正常。
4.已处理取消静音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    1、SCLK 应为3.072MHz、LRCLK 应为48kHz。 请确保您不会误换它们。

    2.如果 MCLK 接地、您需要将器件设置为3线 PCM 模式。 寄存器0x0D 应设置为0x10。 你已经完成了吗?

    请使用寄存器0x55和 GPIO 引脚状态来获取故障信息。

    4.图像不可见,请重新发送。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    下图显示了客户 的 TAS3251 原理图和配置参数设置。

    他们遇到的问题:使用下图中的参数、无法在电路板上实现从 I2S 输入信号到输出的音频。 请帮助检查配置参数和原理图是否错误。

    输入信号:SCK =48kHz、LRCK =3.072Mhz、MCK 接地。
    I2C 通信正常。
    3.芯片的电源电压正常。
    4.已处理取消静音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    我在上一篇帖子中给出了一些建议、请查看。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。 我的客户已完成检查。

    时钟连接正确。

    2、寄存器0x0D 为0x10。

    寄存器0x55为0x07。

    目前存在以下问题:

    1. DACOUT 输出是间歇性的。

    在 PBTL 模式下、如何在 ADR 引脚被拉至接地时实现在线调试?

    附件包含 DACOUT 输出周期的视频以及 LRCK 和 BCK 的屏幕截图。

    LRCK

    DAC 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    1.测试中的音频输入是什么?

    2. SPK_OUTx 引脚上是否有任何开关行为? 扬声器终端上有任何输出?

    SDOUT 上是否有输出?

    4.客户如何使用 PPC3来控制自己的电路板?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    输入音频是测试仪器的正弦波输出、频率为1kHz、通过 ADC 转换为 I2S 信号。

    2.SPK_OUTx 引脚没有开关行为。 扬声器终端具有与 DACOUT 相同的输出。

    3.PPC3设置如下所示:

    非常感谢!

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    你有更新吗? 非常感谢!

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线移动并关闭此问题。