This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:频率问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953644/tlv320aic3254-frequency-problem

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

RT 编号:TLV320AIC3254

大家好、

我们的客户有以下问题

使用单端输入和单端输出、输入信号正常。 与 EVM 板相比、硬件应该没有问题。

配置和连接如下。 声音有输出、但频率不低。 这是否是配置问题?
GPIO_WriteBit (GPIOC、KT_RES、RESET);
delay_ms (100);   
GPIO_WriteBit (GPIOC、KT_RES、Set);  
delay_ms (100);
IIC_Write (0x30、0x00、0x00);   
IIC_Write (0x30、0x01、0x01);   
delay_ms (100);  
IIC_Write (0x30、0x00、0x00);
IIC_Write (0x30、0x04、0x43);
IIC_Write (0x30、0x05、0x91);
IIC_Write (0x30、0x06、0x07);
IIC_Write (0x30、0x07、0x06);
IIC_Write (0x30、0x08、0x90);
IIC_Write (0x30、0x0B、0x82);
IIC_Write (0x30、0x0C、0x87);
IIC_Write (0x30、0x0D、0x00);
IIC_Write (0x30、0x0E、0x80);
IIC_Write (0x30、0x12、0x87);  
IIC_Write (0x30、0x13、0x82);
IIC_Write (0x30、0x14、0x00);
IIC_Write (0x30、0x15、0x80);
IIC_Write (0x30、0x19、0x03);
IIC_Write (0x30、0x1B、0x00);
IIC_Write (0x30、0x1E、0x81);
IIC_Write (0x30、0x3F、0xD6);
IIC_Write (0x30、0x40、0x00);
IIC_Write (0x30、0x41、0x00);
IIC_Write (0x30、0x42、0x00);
IIC_Write (0x30、0x44、0x0F);
IIC_Write (0x30、0x45、0x38);
IIC_Write (0x30、0x51、0xC0);
IIC_Write (0x30、0x52、0x00);
IIC_Write (0x30、0x53、0x00);
IIC_Write (0x30、0x54、0x00);
IIC_Write (0x30、0x00、0x01);
IIC_Write (0x30、0x01、0x08);
IIC_Write (0x30、0x02、0x01);
IIC_Write (0x30、0x09、0x30);
IIC_Write (0x30、0x0C、0x0C);
IIC_Write (0x30、0x0D、0x0C);
IIC_Write (0x30、0x0E、0x08);
IIC_Write (0x30、0x0F、0x08);
IIC_Write (0x30、0x10、0x00);
IIC_Write (0x30、0x11、0x00);
IIC_Write (0x30、0x12、0x40);
IIC_Write (0x30、0x13、0x40);
IIC_Write (0x30、0x33、0x60);
IIC_Write (0x30、0x34、0x80);
IIC_Write (0x30、0x36、0x80);  
IIC_Write (0x30、0x37、0x80);
IIC_Write (0x30、0x39、0x80);  
IIC_Write (0x30、0x3B、0x00);  
IIC_Write (0x30、0x3C、0x00);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    假设您将 IN1L/CM 用于输入、并通过 MAL 放大器将其路由至 HPL。 请确认这是否是此处使用的设置。

    还请共享 IN1L 输入的 FFT。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您有没有为我们提供任何更新?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢 您的跟进。

    客户反馈已被 ADI 产品所取代。 感谢您的支持。