This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:检查 PCM5101A 的 I2S 连接

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963419/pcm5101a-check-i2s-connection-of-pcm5101a

器件型号:PCM5101A

你好

我尝试将 PCM5101A 与 SoC 搭配使用

请检查以下模块中的连接和频率。

SoC 仅支持8K 单声道采样。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我认为这应该起作用、但澄清 DIN 数据的外观很重要。  您将 DIN 标记为"16位"、这是否意味着您有两个通道、每个通道的数据值为16位? 由于 bck = 32×FS、我假设情况是这样。

    谢谢、

    Paul