主题中讨论的其他器件:PCM1795、 OPA1678、 TL974、 OPA1679、 SA5532.
大家好、
这是一个非常紧迫的问题、因为由于 AKM 问题、客户必须修复 PCM1795的 I/V 转换器件。
请尽快回答。
其规格是电源为+8V/GND、输出端的中心电压为+2.5V。
PCM1795的输出将为4mA pk 至 pk、它们希望以2.8V pk 至 pk 的电压摆动。
SA5532A 是轨到轨输入/输出吗?
我不认为这是轨到轨器件、因为该器件是双极性结构、并且符合规格的上限和下限显示2V 不能使用。
我的理解是否正确?
输入轨呢?
我希望您告知此器件可以达到其规格。
此致、
Koyo