This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5532A:CAN SA5532摆动轨到轨输入/输出

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, SA5532A, OPA1678, TL974, OPA1679, SA5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956765/sa5532a-can-sa5532-swing-rail-to-rail-input-output

器件型号:SA5532A
主题中讨论的其他器件:PCM1795OPA1678TL974OPA1679SA5532.

大家好、

这是一个非常紧迫的问题、因为由于 AKM 问题、客户必须修复 PCM1795的 I/V 转换器件。
请尽快回答。

其规格是电源为+8V/GND、输出端的中心电压为+2.5V。
PCM1795的输出将为4mA pk 至 pk、它们希望以2.8V pk 至 pk 的电压摆动。

SA5532A 是轨到轨输入/输出吗?
我不认为这是轨到轨器件、因为该器件是双极性结构、并且符合规格的上限和下限显示2V 不能使用。

我的理解是否正确?
输入轨呢?
我希望您告知此器件可以达到其规格。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koyo-San

    SA5532A 不是轨到轨输入或输出。 您能否提供所需的完整规格、还是主要关心轨到轨输入/输出? 我在下面链接了两个搜索、分别显示了通用放大器和音频放大器中的轨到轨输入输出放大器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#~p78=In;Out  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html#~p78=In;Out 

    最棒的
    Jerry Madalvanos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    不需要轨到轨输入/输出、但他们希望实现以下规格。

    '其规格是电源为+8V/GND、输出端的中心电压为+2.5V。
     PCM1795的输出 将为4mA pk 至 pk、它们希望以2.8V pk 至 pk 的电压摆动。
    "

    下图显示了它们的输出规格。
    我的问题是、该器件是否能够实现+8V VDD 的输出?

    如果底部2V 电压无法使用、则无法实现该输出。  
    在这种情况下、您能否建议合适的器件?

    这是他们将为 I/V 转换设计的系统。 (摘自 PCM1795数据表)

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San、

    很抱歉、我不清楚。 我了解输出电压要求、但特别要求提供所需的任何其他规格、例如带宽、成本、静态电流、压摆率、THD、 等等 如果您在此电路中需要音频放大器、OPA1678是一款具有轨到轨输出的双通道运算放大器。

    我注意到您询问了一个2通道运算放大器、但原理图显示了一个四通道运算放大器。 如果您正在寻找四通道运算放大器、OPA1679或 TL974可满足您的输出摆幅要求、而且这些特性还可为您节省一些布板空间、而无需补偿电容器。  

    同样、请随时使用 TI.com 搜索工具来帮助您找到最符合客户需求的产品。  
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/products.html#p1261max=8;48&p480=2;4&sort=p1130;asc 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是说 SA5532无法实现输出?

    如果是、我将查找合适的器件。

    总之、我知道带宽规格仅为100kHz。

    此致

    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San、

    从数据表中可以看出、如果输出电压为2.8V P2P、以2.5V 为中心、则输出不会正确。 如果您可以将电压上移开、使其远离电源轨(例如、以4V 为中心的2.8V P2P)、则 SA5532A 仍然可以工作。 我不知道您的输出电压是否必须与您所描述的一样。

    如果您查看数据表中的功能方框图、假设输出晶体管有两个二极管压降、即相对于底部电源轨的1.4V 电压。 这已经超出了您建议的输出电压。 我会寻找一个具有轨到轨输出级或能够将电压输出到 VCC 的器件。  

    最棒的
    Jerry