各位专家:
我的客户有以下问题。 您会回答这些问题吗?
1.客户在器件启动时测量到/CMUTE 引脚的瞬态时间。 数据表中提到它大约为20ms、但测量结果为4~5ms、如下所示。 启动期间的确切瞬态时间是多少?
客户使用的是 TPA3220EVM-Micro
通道1:+5V (AVDD、GVDD)
CH2:/RESET (J3_pin10)
CH3:/CMUTE (C26、33nF)
2.客户在 器件启动时测量到/FAULT 引脚的瞬态电压。 此时、/FAULT 电压转换为上升"H"电平、然后下降"L 电平"。 然后/FAULT 引脚电压保持"L LEVEL (L 电平)"约16ms。 之后、/fault-pin 变为"H"电平。 我认为 PPSC 运行了大约16ms、没有发生错误、因此/fault-pin 变为"H"电平。 我的理解是否正确?
客户使用的是 TPA3220EVM-Micro
通道1:+5V (AVDD、GVDD)
CH2:/RESET (J3_pin10)
CH3:/FAULT (J3_pin16)
此致、
福吉瓦拉