This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:/CMUTE 和/FAULT 引脚在启动期间的转换时间

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220EVM-MICRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954825/tpa3220-cmute-and-fault-pins-transition-time-during-start-up

器件型号:TPA3220

各位专家:

我的客户有以下问题。 您会回答这些问题吗?
1.客户在器件启动时测量到/CMUTE 引脚的瞬态时间。 数据表中提到它大约为20ms、但测量结果为4~5ms、如下所示。 启动期间的确切瞬态时间是多少?

客户使用的是 TPA3220EVM-Micro
通道1:+5V (AVDD、GVDD)
CH2:/RESET (J3_pin10)
CH3:/CMUTE (C26、33nF)

2.客户在 器件启动时测量到/FAULT 引脚的瞬态电压。 此时、/FAULT 电压转换为上升"H"电平、然后下降"L 电平"。 然后/FAULT 引脚电压保持"L LEVEL (L 电平)"约16ms。 之后、/fault-pin 变为"H"电平。 我认为 PPSC 运行了大约16ms、没有发生错误、因此/fault-pin 变为"H"电平。 我的理解是否正确?

客户使用的是 TPA3220EVM-Micro
通道1:+5V (AVDD、GVDD)
CH2:/RESET (J3_pin10)
CH3:/FAULT (J3_pin16)

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    您能否重新连接波形? 页面上显示效果不好。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    我已附上一个文件、其中包含问题1-2的波形。

    TPA3220_Wave_(11092020).xlsx


    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    对于 Q1、让我进行基准测试以进行验证、并尽快返回给您。

    对于 Q2、是的、您的理解是正确的。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、San-San、

    请回答问题1吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    在工作台上检查后、我在 EVM 上获得了相同的结果。 看起来这是数据表上的拼写错误。 33nF 实际上对应于4ms CMUTE 斜升时间和~500us 扬声器 P/N 斜升时间。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您检查 EVM。 您是否可以计划修改此部分的数据表? 我认为这是启动顺序的重要信息。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    是的、我们将这样做。

    软启动是使用 CMUTE 上的线性斜升电压来控制 PWM 占空比扩展。 IC 内部有一个电流源、该电流源向外部电容器提供固定电流、以生成线性上升电压。 希望这些信息能帮助您理解。

    谢谢!

    此致、

    Sam