This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:在具有0x9C+0x9E 从地址的 TAS2563 SDOUT 上需要立体声算法输出

Guru**** 2766085 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961635/tas2563-need-stereo-algorithm-output-on-tas2563-sdout-with-0x9c-0x9e-slave-addresses

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

除了 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/940625的主题外、您是否会帮助我们修改随附的 CFG、以便在  从器件地址为0x9C 和0x9E 的 TAS2563 SDOUT 上发送算法输出(ACE/NR 参考的后处理)?

谢谢、此致、

陈耀恩
2020年4月12日
e2e.ti.com/.../TDM_5F00_SDOUT_5F00_98_5F00_9a.cfg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将查看此问题、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我假设您希望插槽0中的器件0x98数据和插槽1中的器件0x9a 数据、对吗?
    我将查看 cfg 并将其与更改发回。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的关注。 是的、我需要您的帮助来修改 CFG、将 TX 的0x9C 和0x9e 映射 到 SDOUT 上算法的左右通道(与我们在0x98和0x9A 上所做的相同)。

    陈耀恩
    2020年5月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我仍然对此处需要的内容有一些疑问:

    • 在两个 e2e 脚本上、它都提到了4个不同的器件地址、但我假设每次只有2个器件在工作、例如。 系统中为0x98和0x9a、另一系统中为0x9C 和0x9C。 是这样吗?
    • 如果上述陈述正确、我希望一个系统使用的脚本与另一个系统相同、只需将器件地址从0x98和0x9C 更改为 ox9c 和0x9C 即可
    • 输出数据(Tx)时隙不依赖于器件地址、因此它不需要与 Rx 数据相同的更改
    • 您应该考虑每个器件的 Tx 数据通常为2个插槽、例如。 ALGO-IN 和 ALGO-OUT、如果您只需要来自每个器件的 ALGO-OUT、则应使用每个器件寄存器0x0c 上的位6禁用 ALGO-IN。
    • 还要考虑到每个 Tx 插槽固定为8位、如果每个通道使用16位、则应使用两对 Tx 插槽、默认设置为:
      • ALGO-OUT 插槽0 (32位)
      • Alto-in 插槽4 (32位)

    如果您需要提供更多信息以阐明用例、也可以发送电子邮件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的关注。 系统上同时有两个器件(0x98 + 0x9A 或0x9C + 0x9E)。
    使用0x98 + 0x9A 的器件 ID 时、TX 和 RX 没有问题、但使用0x9C 和0x9E 的器件 ID 时、TX 遇到问题。
    因此、我们需要帮助来返工 TX CFG (我们为0x98 + 0x9A 构建它们)、从而在 SDOUT 上生成0x9C + 0x9E 的算法输出。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年8月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    无论器件的地址如何、如果您希望将数据放在相同的插槽中、Tx 配置都应相同。

    您没有从器件获取任何信号?
    如果可能、您能否共享 SDOUT 和 FSYNC/SBCLK 的一些示波器捕获?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的支持。 我们修复了连接错误、并确认可以继续使用与0x98+0x9A 相同的 TX 确认、适用于0x9C 和0x9E、而不会发生任何变化。 以下是我使用 Audio Precision 的 ASI 输入的测量结果。

    TDM TX:
    ------------------------
    # TDM 立体声 SDOUT

    宽9c 00 00
    宽9c 7f 00
    w 9c 02 02#
    w 9c 0b 42 # algo with slot 2 (w 9c 0b 42 # algo 与插槽2)
    w 9c 0c 40 # algo with slot 0
    宽9c 00 00
    宽9c 7f 00
    宽9c 00 09
    w 9c 2c 00 # algo out/in
    > 00
    > 00
    > 01
    宽9e 00
    宽9e 7f 00
    宽9e 02 02#
    w 9e 0b 46 # algo with slot 6
    w 9e 0c 44 # algo with slot 4
    宽9e 00
    宽9e 7f 00
    宽9e 00 09
    w 9e 2c 00 # algo out/in
    > 00
    > 00
    > 01
    ------------------------

    TDM RX:
    ------------------
    # RX 时隙单声道左侧

    宽9c 00 00
    宽9c 7f 00
    宽9c 08 5a
    # RX 时隙单声道右侧
    宽9e 00
    宽9e 7f 00
    宽9e 08 6A
    ------------------





    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年9月12日