This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:TAS5825M 的 PPC3中不提供或无法访问该应用

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956361/purepathconsole-app-not-available-or-accessible-in-ppc3-for-tas5825m

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5825MEVM

你好!

我的客户已登录并拥有 EVM、可与 PPC3、TAS5825M 和主板一起进行开发。

但应用程序未出现。

你可以帮帮我吗?

我也无法访问软件、您能否释放我的邮件地址?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    似乎他们没有请求访问 TAS5825M 软件。 确保他们发送请求、以便我们可以将请求授予他们。  

    您是否已经能够访问 PPC3?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的快速回复、您能指导我如何做到这一点吗?

    此致、Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    您可以在 TAS5825MEVM TI.com 页面上提交软件请求。  

    或者只需单击此 链接 即可填写请求信息  

    提交并获得批准后、您需要等待长达30分钟的时间才能让 TAS5825应用程序显示在 PPC3中。 服务器每30分钟在一小时半小时内刷新一次。  

    此致、

    Robert Clifton