This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:TPA6166##39 IRQ#是漏极开路还是推挽信号?

Guru**** 2507135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962676/tpa6166a2-is-the-tpa6166-s-irq-an-open-drain-or-push-pull-signal

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

如标题所示 、TPA6166的 IRQ#是漏极开路还是推挽信号? 我们假设它是一个开漏信号、因为数据表未指定 VOH (min)、 并且其 EVM 上有一个上拉至1.8V 的100kr 信号。 但是、数据表上的参考设计上没有上拉电阻器。 如果 IRQ#上的上拉电阻是强制性的、您是否可以确认? IRQ#是否有内部上拉电阻

TPA6166 EVM 原理图   


TPA6166产品说明书







谢谢、此致、

陈耀恩
2020年8月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    奇怪的是、数据表没有在典型应用电路中显示上拉电阻器、因为它实际上被称为电气特性中的测试条件(它提到3mA 上拉电流)。

    我建议使用 EVM 的设计。 IRQ 引脚没有内部上拉电阻器。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Luis。 BU 是否会在 TPA6166数据表的参考电路中的 IRQ#处添加一个上拉电阻器?

    陈耀恩
    2020年9月12日

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、让我来处理工程图并开始数据表修改请求。 由于我们需要多种审批、我可能需要一段时间。

    同时、请推荐 EVM 上的电路。 此电路可保证正常工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.