请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6166A2 您好、Sirs、
如标题所示 、TPA6166的 IRQ#是漏极开路还是推挽信号? 我们假设它是一个开漏信号、因为数据表未指定 VOH (min)、 并且其 EVM 上有一个上拉至1.8V 的100kr 信号。 但是、数据表上的参考设计上没有上拉电阻器。 如果 IRQ#上的上拉电阻是强制性的、您是否可以确认? IRQ#是否有内部上拉电阻
TPA6166 EVM 原理图
TPA6166产品说明书