您好!
我的客户希望查看电平图、包括连接扬声器(8欧姆)。
-器件内部有两种增益设置、对吧?
-扬声器音量控制 0 ~-72.3dB
-扬声器放大器音量控制 0 ~+32dB
-内部 DAC 的动态范围是否取决于 SPKVDD 电压?
还是动态范围是固定的? 如果修复、请告诉我该编号。
-如果再次高于0dB 且 SPKVDD = 5V、输出功率(W)如何? (负载= 8 Ω 时)
-如果 SPKVDD=5V,最大输出功率是多少? (负载= 8 Ω 时)
关于参考指南 P80的描述、
在"第1页/寄存器48:扬声器放大器音量控制2 - 0x01 / 0x30 "中有"左扬声器放大器(SPK)音量控制:" 是否为"左侧"拼写错误?
此致、
猪排