This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:8 Ω 扬声器的电平图问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954867/tas2505-question-for-level-diagram-with-8-ohm-speaker

器件型号:TAS2505

您好!

我的客户希望查看电平图、包括连接扬声器(8欧姆)。

-器件内部有两种增益设置、对吧?

  -扬声器音量控制  0 ~-72.3dB

  -扬声器放大器音量控制 0 ~+32dB

-内部 DAC 的动态范围是否取决于 SPKVDD 电压?

  还是动态范围是固定的?   如果修复、请告诉我该编号。

-如果再次高于0dB 且 SPKVDD = 5V、输出功率(W)如何? (负载= 8 Ω 时)

-如果 SPKVDD=5V,最大输出功率是多少? (负载= 8 Ω 时)

关于参考指南 P80的描述、

 在"第1页/寄存器48:扬声器放大器音量控制2 - 0x01 / 0x30 "中有"左扬声器放大器(SPK)音量控制:" 是否为"左侧"拼写错误?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    -扬声器放大器的动态范围为86.8dB。 如果修改 SPKVDD、则没有显著变化。

    -关于最大输出功率、此信息包含在数据表的典型特性部分中。

    本节实际上介绍了输出功率与 SPKVDD 电平和 THD+N 电平的比较情况。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505.pdf#page=15

    -关于您对"左扬声器放大器(SPK)音量控制"的问题、是的"左"是一个拼写错误。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的支持。

    让我确认我对图11和图12的理解。

    对于图11、

     -输出功率和 THDN 之间的关系受 SPKVDD 电压的影响、对吧?

     - 增益= 24dB 时的 DAC 输出小于 增益= 6dB 时的输出、以实现 相同的输出功率、对吧?

    对于图12、

     -我们可以理解 SPKVDD=5V 在4.2V 和5.5V 之间的线性性能吗?

    关于动态范围的问题;

    DAC 输出的动态范围是多少?

    另一方面、DAC 输出的最大值是多少 Vpp?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    对于图11、

     -输出功率和 THDN 之间的关系受 SPKVDD 电压的影响、对吧?

    没错。 如图所示、THD+N 直接受 SPKVDD 的影响。

     - 增益= 24dB 时的 DAC 输出小于 增益= 6dB 时的输出、以实现 相同的输出功率、对吧?

    正确、DAC 输出会进行调节、直到所有输出达到相同的功率。  

    对于图12、

     -我们可以理解 SPKVDD=5V 在4.2V 和5.5V 之间的线性性能吗?

    是的、所有 SPKVDD 电平之间都存在线性关系。 SPKVDD = 5V 可根据其余图进行计算。

    DAC 输出的动态范围是多少? 另一方面、DAC 输出的最大值是多少 Vpp?

    我认为放置 DAC 输出最大值的 Vpp 电平取决于配置的 DAC 增益。 然而、0dB 时的满量程输出电压在 CM=0.9V 时为0.5Vrms、在 CM=0.75V 时为0.375Vrms。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    我想在您最后一个问题的答案中了解满量程输出电压。

    根据数据表中的方框图、我对 内部音频路径的理解如下。  

    DAC => 扬声器音量控制放大器(0~-72.3dB)=> 扬声器放大器音量控制放大器(6 ~+32dB)=>输出电压

    关于您的答案中的满量程输出电压、是 DAC 输出还是 Vout?

    我的客户想知道 DAC 输出端的 Vpp。

    如果输出电压为满量程输出电压、则扬声器音量控制放大器的增益为-6dB、扬声器放大器音量控制放大器的增益为6dB。 是这样吗?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    我提到的满量程电平是指 DAC 输出。

    如果通过 I2S 发送满量程数字正弦波、则 DAC 输出将设置为0.5Vrms (CM = 0.9V)或0.375Vrms (CM = 0.375V)、以防所有增益设置为0dB。 该 DAC 输出可由输出级和音量/增益块放大。 但是、输出信号可以放大、直到扬声器/耳机电源。 如果配置的增益导致输出信号高于电源电平、则会导致削波问题。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.