尊敬的 TI 团队:
您能告诉我 INL/INR 允许的输入范围吗?
根据我的理解、 这是从 CPVSS 到 CPVDD。
由于实现了电荷泵电路、 当 VDD=1.8V 时、CPVSS (-1.8V)到 CPVDD (1.8V)?
BR、
松田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis - San、
波形(INL/INR)是 TPA6166A2侧的波形、来自编解码器 IC 的信号已通过这些输入电容器。
因此、如果您希望我们应用偏置、以便保持 "GND 到 MICVDD 电平"要求、则应由 TPA6166端完成。
请告诉我如何操作。
我仍然是耳机放大器基于功率(CPVDD/CPVSS)工作。
因此、放大器的输入振幅应处于 CPVSS 到 CPVDD 范围内。
根据 HP 阻抗的不同、CPVDD/CPVSS 的控制有时是错误的、这会导致 放大后的声音输出出现故障。
请告诉我、我们是否能够承受 SW 计数器测量或任何其他解决方案。
1。
下面是使用著名的 iphone 正版耳机的 CPVDD/CPVSS/INL/INR 波形。
在这种情况下、TPA6166回放的声音将会破裂。
有时、我们可以观察到 CPVDD-CPVSS 的振幅低于 INL/INR 之一。
这是故障情况。 在我的测量中、HP 阻抗为30.5ohm。
2.
下面是使用 Sony MDR-EX150耳机的 CPVDD/CPVSS/INL/INR 的波形。
在这种情况下、TPA6166回放的声音正常。
我们可以观察到 CPVDD-CPVSS 的振幅始终与 INL/INR 的振幅相同。
这是正常情况。 HP 阻抗为18.3欧姆。
BR、
松田
松田、您好!
感谢您提供电路图。
您是否详细了解了每个耳机负载的输出电容? 输出电容受到限制、如数据表的建议运行条件中所述:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6166a2.pdf#page=4
该输出电容可能会影响器件的行为。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.