This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:INL/INR 允许的输入范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954664/tpa6166a2-inl-inr-allowed-input-range

器件型号:TPA6166A2

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我 INL/INR 允许的输入范围吗?

根据我的理解、 这是从 CPVSS 到 CPVDD。

由于实现了电荷泵电路、 当 VDD=1.8V 时、CPVSS (-1.8V)到 CPVDD (1.8V)?

BR、

松田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 CPVDD/CPVSS/INL/ILR 波形是否正确?

    我们观察到、当该波形被唤醒时、回放的声音正在分解。

    INL/INR 输入为-1.5V 至1.5V。

    但 CPVDD-CPVSS (=放大器应为 VDD)无法赶上 INL/INR 变化。 (=有时 CPVDD-CPVSS 低于 INL/INR)

    这是可以的吗?

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    模拟输入的范围从 GND 到 MICVDD 电平。 此外、由于模拟输入具有共模电平、因此您需要输入电容器。 这样、就不会有配置不正确的风险。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    • 是的。 我们已经为 INL/INR 实现了输入电容器。

    波形(INL/INR)是 TPA6166A2侧的波形、来自编解码器 IC 的信号已通过这些输入电容器。

    因此、如果您希望我们应用偏置、以便保持 "GND 到 MICVDD 电平"要求、则应由 TPA6166端完成。

    请告诉我如何操作。

    • 我将向您展示我的新发现。

          我仍然是耳机放大器基于功率(CPVDD/CPVSS)工作。

          因此、放大器的输入振幅应处于 CPVSS 到 CPVDD 范围内。

          根据 HP 阻抗的不同、CPVDD/CPVSS 的控制有时是错误的、这会导致 放大后的声音输出出现故障。

          请告诉我、我们是否能够承受 SW 计数器测量或任何其他解决方案。

          1。

          下面是使用著名的 iphone 正版耳机的 CPVDD/CPVSS/INL/INR 波形。  

          在这种情况下、TPA6166回放的声音将会破裂。

          有时、我们可以观察到 CPVDD-CPVSS 的振幅低于 INL/INR 之一。

          这是故障情况。   在我的测量中、HP 阻抗为30.5ohm。         

           

    2.  

          下面是使用 Sony MDR-EX150耳机的 CPVDD/CPVSS/INL/INR 的波形。  

          在这种情况下、TPA6166回放的声音正常。

          我们可以观察到 CPVDD-CPVSS 的振幅始终与 INL/INR 的振幅相同。

          这是正常情况。        HP 阻抗为18.3欧姆。

    BR、

    松田

           

     

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    您能否分享电路原理图以更好地解决此问题? 我不记得在之前的帖子中看到过它。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    您可以在中心底部看到 TPA6166A2、

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    感谢您提供电路图。

    您是否详细了解了每个耳机负载的输出电容? 输出电容受到限制、如数据表的建议运行条件中所述:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6166a2.pdf#page=4

    该输出电容可能会影响器件的行为。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    无法降低负载电容。

    我认为应该有测试模式来使电荷泵电压最大固定(CPVDD=1.8V、CPVSS=-1.8V)。

    您是否会告诉我如何执行此操作??

    我们非常担心 产品中不支持著名的 iPhone 耳机。

       即使在功耗和 iphone 耳机支持之间进行权衡、我 也想为 其提供解决方案。

    BR、

    松田  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    感谢您的回答。

    您是否尝试使用寄存器0x1E 的位2来为电源开关提供更高的阈值? 您对该位是否有不同的结果?

    此致、
    路易斯·费尔南多·罗德里格斯·S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    即使 将 regitser 1e 的 Bit2设置为1或0、我仍然观察到相同的现象。

    请告诉我如何将电源电压固定为+-1.8V、与输入振幅无关。

    如果您对此处的测试模式犹豫不决、请告诉 我联系点。  

    BR、

    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松田、您好!

    在这种情况下、我认为不可能使电源与输入振幅无关。 TPA6166A2是一款 G 类放大器、可根据输入信号电平调整电源电平。

    即使在测试模式下、也无法修改此行为。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.