This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PLL 作为主时钟的推荐时钟分频器设置

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955974/pcm5122-recommended-clock-divider-settings-for-pll-as-master-clock

器件型号:PCM5122

您好!

 PLL 作为主时钟时、建议的时钟分频器设置中有"SCK"。

如果 PLL 输入信号是 BCLK、这个"SCK"是否被替换为 BCLK?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    这可能是 BCK、但也可能是您正在用作 PLL 源信号的任何其他时钟信号。  在某些情况下、这是 BCK、但它也可能是系统中的其他一些主时钟。  例如、在表的第一行中、fs 为8ksps、因此 bck 不太可能为1.024MHz (这意味着 bck = 128x fs)。  我认为最好将该列视为"源时钟"。

    谢谢、
    Paul