This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:TPA6404-Q1

Guru**** 2574135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956059/tpa6404-q1-tpa6404-q1

器件型号:TPA6404-Q1

根据 PBTL 模式下的数据表、我已经按照 TPA6404-Q1进行了操作:

但无法得到任何放大、红色 LED 亮起。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohsen、

    对于 PBTL 模式、请在 STANDBY 引脚为低电平期间配置寄存  器-->将 STANDBY 引脚设置为高电平-->将0x04寄存器配置为播放模式。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦-一定 会再回来的。