This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:替换 CS4270

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4930, TLV320AIC1110, PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955946/tlv320aic1110-replace-cs4270

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其它部件:LM4930PCM3060

大家好、

我们的客户需要更换 CS4270的 IC、并需要以下功能。 我能向他推荐 LM4930和 TLV320AIC1110

LM4930是否无法实现立体声录音? TLV320AIC1110能否实现立体声录制和播放?

您是否有更好的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否确认客户当前使用 CS 编解码器的方式?  这将帮助我们找到最佳产品。  尽管如此、由于 ADC 和 DAC 的动态范围性能大于100dB、与上述器件的性能相比、您推荐的任何产品都不适合此编解码器。

    建议使用 PCM3060与该器件相对应、该器件的 ADC 和 DAC 具有近100dB 的 DR。