This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:有关电气特性的查询

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961460/tlv320adc6140-inquiry-about-electrical-characteristics

器件型号:TLV320ADC6140

尊敬的 ADC6140-Team:

使用下图中的条件、我想知道10kΩ Ω 和20kΩ Ω 输入阻抗的 SNR、DR 和 THD。

 该芯片具有2Vrms 的交流耦合输入范围典型值、最大值和最小值是多少?例如由单独差异或温度差异引起的值。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图像存储在您的私人邮箱中;其他人无法看到它。 使用“插入介质”按钮 ()插入副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性
    在 TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fin = 1kHz 正弦信号、fs = 48kHz、24位音频数据、BCLK = 256×FS、TDM 从模式、PLL 打开(除非另有说明)

    参数

    符号

    ADC6140

    信噪比、A 加权

    SNR

    kΩ IN1差分输入、交流信号接地短路、DRE 禁用、10k Ω 输入阻抗选择、0dB 通道增益

    动态范围、A 加权

    博士

    kΩ IN1差分输入和–60dB 满量程交流信号输入、DRE 禁用、10k Ω 输入阻抗
    选择、0dB 通道增益

    总谐波失真

    THD+N

    kΩ IN1差分输入和–2dB 满量程交流信号输入、DRE 禁用、10k Ω 输入阻抗
    选择、0dB 通道增益

    感谢你的帮助。