请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC6140 尊敬的 ADC6140-Team:
使用下图中的条件、我想知道10kΩ Ω 和20kΩ Ω 输入阻抗的 SNR、DR 和 THD。
该芯片具有2Vrms 的交流耦合输入范围典型值、最大值和最小值是多少?例如由单独差异或温度差异引起的值。
谢谢、此致、
您
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 ADC6140-Team:
使用下图中的条件、我想知道10kΩ Ω 和20kΩ Ω 输入阻抗的 SNR、DR 和 THD。
该芯片具有2Vrms 的交流耦合输入范围典型值、最大值和最小值是多少?例如由单独差异或温度差异引起的值。
谢谢、此致、
您
|
电气特性 |
|||
|
参数 |
符号 |
ADC6140 |
|
|
信噪比、A 加权 |
SNR |
kΩ IN1差分输入、交流信号接地短路、DRE 禁用、10k Ω 输入阻抗选择、0dB 通道增益 |
|
|
动态范围、A 加权 |
博士 |
kΩ IN1差分输入和–60dB 满量程交流信号输入、DRE 禁用、10k Ω 输入阻抗 |
|
|
总谐波失真 |
THD+N |
kΩ IN1差分输入和–2dB 满量程交流信号输入、DRE 禁用、10k Ω 输入阻抗 |
|
感谢你的帮助。