This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:时钟源和采样率的变化

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954196/pcm1860-q1-changes-in-clock-sources-and-sample-rates

器件型号:PCM1860-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1860

大家好、

我想知道采样率变化的更详细的过程。

我对"将时钟保持在最低3位"感到困惑。 如果我想在受控模式下将 FS 从48k 更改为16k、我是否应该停止 SCLK 和 LRCK 3个时钟周期(BCK 未停止)、然后激活 SCLK、LRCK 和 BCK 的新频率?

请告诉我最智能的过程。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Atsushia-San、

    在受控模式下运行实际上不需要 SCLK。 如果您要更改采样率并保持相同的 BCLK、则需要确保您仍具有足够的 BCKL/FSYNC 比率来满足您所使用的通道数。 在这种情况下、在应用新时钟之前、FSYNC 应为 HiZ 至少3个 BCLK 周期。 更有可能的是、您将保持相同的比率并同时更改 FSYNC 和 BCLK、并且应该等待适当的时间(~100us)、然后再重新应用新时钟。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaya-San、

    感谢您的回答。

    FSYNC 表示 LRCLK、对吧?

    我认为还需要 SCLK、因为预期的最低采样率为16kHz 或8kHz。

    我不想保留该板。 如果没有限制/程序、我想同时更改 SCLK、BCK 和 LRCLK。 是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    是的、很抱歉、如果您希望以16kHz 的频率运行、则需要提供所示的 MCLK。 所有时钟都可以更改、但我建议在禁用时钟和重新应用新时钟之间稍微延迟一点。 一旦失去时钟、器件将进入待机状态。 由于自动检测功能不能保证在16kHz 下工作、因此在切换到16kHz 时还需要进行手动 PLL/时钟配置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    是否可以在没有中断的情况下保持 SCLK = 24.5760MHz 的输入、并使用一些中断将 LRCK 从96kHz 更改为48kHz、并将 BCK 从6.144MHz 更改为3.072MHz?

    BTW、PCM1860是硬件控制的器件、因此无法手动配置 PLL。 我应该如何理解您的建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirai-San、

    很抱歉、这种混淆是不是问题、因为没有为该系列中的硬件控制器件手动配置 PLL 的选项。 只要提供 SCKI、自动检测计时功能就可以在低至8kHz 的频率下工作、因此对于16kHz 操作而言这不是一个问题。 实际上、至少对于我测试的器件、没有必要提供16kHz 的 SCKI、但我仍然建议这样做、因为我们在数据表中不保证这种操作。 您提到的 SCKI 频率足够高、因此您描述的方法没有任何问题。 SCKI 可以保持运行、但它应该与传入的 BCLK 和 LRCK 同步。

    不过、对于从96kHz 到48kHz 的更改、不需要 SCKI。 仅当您以16kHz 及以下频率运行时才需要执行此操作。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak-San、

    很抱歉重复该问题。 但我仍然无法完全理解。

    首先、我的客户将输入 SCLK、即使在某些情况下不需要 SCLK、因为他们的预期采样率为8k、16k、24k、44.1k、48k 和96k。


    让我简化一下我的问题。

    在从模式下更改 PCM1860采样率的规则(强制要求)是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    没有任何问题、此器件的文档并不总是很清晰。

    不过、在更改状态时、我建议遵循数据表中列出的顺序:

    要从状态 A 更改为状态 B:

    •保持时钟(或来自外部的 HiZ)至少为3个时钟周期

    •更改时钟(这意味着 BCK 和 LRCK)

    •µs 重新配置器件、允许~100 μ s (在48kHz 时至少3个 blok)

    •过零斜坡上的数据斜升回

    •向状态 B 的转换完成

    不过要记住的另一点是、在8kHz 下运行需要一个 SCKI、并且允许的最大 SCKI 为768*FS 或6.144MHz、因此不可能对所有采样率使用上面提到的24.576MHz SCKI。 我认为、对于所有采样率、应该可以使用6.144MHz。

    最棒的

    Zak