This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:存在 WCLK/BCLK 误差的零星噪声输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954495/tas2505-q1-sporadic-loud-noise-output-with-wclk-bclk-error

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我的客户正在使用 TAS2505-Q1设计汽车仪表组。 据报告、2个 TAS2505 (相对较低的 PPM) 偶尔会输出较大的噪声、但可以通过重新连接电源或不重新连接电源自行恢复。  

捕获到的唯一异常是与下面的 WCLK/BCLK 误差波形相同。 PAGE 0 reg 27设置为0x00 (I2S 16位 WCLK/BCLK 输入)。

我还附加了奇怪的噪声。 是否有任何关于问题所在的想法、或者我下一步应该做什么测试?

e2e.ti.com/.../noise.mp3

非常感谢!

BR、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingyuan、

    您能否提供电路原理图、整个寄存器配置和 BCLK/WCLK 频率值?

    这将使我们能够更好地处理这个问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fernando,ñ o

    感谢您的回复。 我将通过电子邮件直接与您联系。

    BR、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您通过邮件与我联系。 我将关闭此 e2e 主题、因为我们将通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.