请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS2505、
大家好、
我的客户正在使用 TAS2505-Q1设计汽车仪表组。 据报告、2个 TAS2505 (相对较低的 PPM) 偶尔会输出较大的噪声、但可以通过重新连接电源或不重新连接电源自行恢复。
捕获到的唯一异常是与下面的 WCLK/BCLK 误差波形相同。 PAGE 0 reg 27设置为0x00 (I2S 16位 WCLK/BCLK 输入)。
我还附加了奇怪的噪声。 是否有任何关于问题所在的想法、或者我下一步应该做什么测试?
非常感谢!
BR、
查尔斯