This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:设置相同的增益、但记录的左声道和右声道的声强不同。

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953616/tlv320adc3101-set-the-same-gain-but-the-recorded-sound-intensity-of-left-and-right-channels-is-different

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、

客户有以下问题:

设置相同的增益、但左声道和右声道的录制声音强度不同。 MCLK = 11.289MHZ、输入源为差分输入。

寄存器配置如下:例如:(reg、value)

(0x00、0x00);
(0x01、0x01);
(0x04、0x00);

(0x05、0x11);

(0x06、0x04);
(0x07、0x00);
(0x08、0x00);
(0x05、0x11);
(0x12、0x81);
(0x13、0x82);
(0x14、0x80);
(0x1b、0x00);
(0x3D、0x01);

(0x00、0x01);

(0x33、0x50);
(0x3B、0x00);
(0x3c、0x00);

(0x34、0x3f);
(0x37、0xff);
(0x39、0x0F);

(0x00、0x00);
(0x51、0xC2);
(0x52、0x00);

两个通道的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们将需要一些时间来查看此配置、并尽快返回给您!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    它似乎是输入配置问题。

    左侧 ADC 的输入选择可能不是您想要的。 右侧 ADC 输入选择设置为 IN1L 和 IN1R、但左侧 ADC 设置为 IN2L 和 IN3L (第1页、寄存 器52)。 配置第1页的寄存器54 D5-4 (IN1L/R)应该在左通道和右通道上产生相同的信号输出。

    此致。