This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请查询 PPC3的单声道1.1设置

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953709/tas5825m-inquire-ppc3-setting-for-mono-1-1

器件型号:TAS5825M

尊敬的 TI 专家:

我的客户计划设计 Mono 1.1 BT 扬声器。  在 PPC3 TAS5825M 部分中、扬声器配置选择了 Mono 1.1。

是否可以针对音频处理区域中的均衡器功能单独控制低音扬声器和 Twwter?

低音扬声器和高音扬声器区域未按下图所示进行划分。

在立体声模式下、已确认 EQ 可分别左右调节。

请检查一下。

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    1.1表示低音扬声器和高音扬声器按频率而不是按通道进行分频。 因此、请与客户了解他们为何需要分别左右调整 EQ。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我了解到、在单声道1.1中、每个通道的 EQ 调节不可用。  客户希望根据低音扬声器和高音扬声器的频带调整增益。

    1.在 PPC3的单声道1.1中、在哪里可以检查高音扬声器和低音扬声器的频率?

    2.如果您需要调整 EQ、是使用立体声的唯一方法吗?

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您可以检查低音扬声器和高音扬声器抽头的交叉、以了解如何配置低音扬声器频带和高音扬声器频带。

     至于第二个问题、PPC3的高音扬声器和低音扬声器都有用于调优的常见 EQ。  您无需切换至立体声。

    BR、

    Alix Wan。