This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:我们使用2个 PCS TLV320ADC3140进行音频采集、但仅使用一个 ADC 采集数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161236/tlv320adc3140-we-used-2-pcs-tlv320adc3140-for-audio-capture-but-only-one-adc-capture-data

器件型号:TLV320ADC3140

尊敬的:

我们的板上有2个 TLV320ADC3140 ADC、

我们需要使用 TDM 模式对其进行配置(16位、sampleRate 为48kHz、16个通道)。

根据我们的设计、我们希望采集16通道的音频数据。

但是、根据我们获得的数据、只有8个通道具有音频数据、

请帮助检查此问题的可能原因、

谢谢!

此致、

温谷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以帮助检查此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SEN、

    您能否分享您的 PDM 麦克风设置的原理图以及寄存器转储(如果可能)?

    此外、请检查您的两个 ADC 之间是否使用相同的 I2C 地址、这可能是问题所在。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    感谢您的回复。
    此问题已解决、

    I2C 地址没有问题、

    我们修改某些寄存器、oxo2、0x13等的配置寄存器值。

    现在它正常工作。

    谢谢!