Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3140 尊敬的:
我们的板上有2个 TLV320ADC3140 ADC、
我们需要使用 TDM 模式对其进行配置(16位、sampleRate 为48kHz、16个通道)。
根据我们的设计、我们希望采集16通道的音频数据。
但是、根据我们获得的数据、只有8个通道具有音频数据、
请帮助检查此问题的可能原因、
谢谢!
此致、
温谷