This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251 SE 通道问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161195/tpa3251-tpa3251-se-channel-issue

器件型号:TPA3251

TPA3251 将驱动器插入正在运行的装置会导致较大的噼啪声。 可能是糟糕的用户体验。  

它发生在 SE 通道上、输出在启动后充电至1/2 PVDD。  是否可以通过减小 C_START 电容来改善它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    关于您的问题、我有一些问题。  

    [引用 userid="399256" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161195/tpa3251-tpa3251-se-channel-issue ]TPA3251 将驱动程序插入正在运行的设备会导致很大的爆裂声。 可能是糟糕的用户体验。  [/报价]

    您能否更详细地描述 一下驱动程序以及如何插入驱动程序?

    [引用 userid="399256" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161195/tpa3251-tpa3251-se-channel-issue "]

    它发生在 SE 通道上、输出在启动后充电至1/2 PVDD。  是否可以通过减小 C_START 电容来改善它。

    [/报价]

    另一个问题是、您能否提供一些相关的波形、工作条件和工作时序。 我认为这些信息可以帮助我们快速轻松地解决这个问题。

    谢谢。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机器正常工作后 、连接扬声器出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    据我所知、由于 SE 输出包含一个大的直流阻断电容器、此 POP 是不可避免的、因此调整 C-START 不会产生很大的影响。 如果您想很好地解决 POP 问题、我们建议使用 BTL 模式。 BTL 模式下具有较小的直流偏置、可实现较小的 POP。

    BR。

    魏秋。