This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:应用程序问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650, INA1620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1163007/ina1650-application-problem

器件型号:INA1650
主题中讨论的其他器件: INA1620

使用 INA1650实现差分输入、单端输出音频电路、输入端添加幻象48V 电源、

有助于查看下一个原理图连接方法有问题、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已将您的电路放入 Tina 中(见下面的附件)。 我没有发现任何功能问题。 我检查了增益带宽以及瞬态分析。 如果我切换幻象电源、我看不到任何尖峰、因此该设置在功能上看起来很好。 在打开和关闭幻象电源时、我检查了输入上的输入电流和电压。 输入端的麦克风电平是否处于线路电平?

    e2e.ti.com/.../INA1650-Diff-in-Single-out-with-Phantom-Power.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris Featherstone、

    谢谢你。

    如下图所示、差分音频输入端提供48V 幻象、而幻象功率麦克风连接到输入端。 多次插入和拔下麦克风后、音频输出会产生很大的噪声。 测试发现、当音频输出正常时、IN+A、IN-B、和 IN+B 的引脚电压变为0V、引脚电压为7.5V。 原理图参考数据手册图58、15V VCC 电压、请询问是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、  

    可以使用图58所示的配置在15V 电压下运行器件。 图58假设器件用作线路接收器、这意味着将有一个前置放大器级为麦克风提供幻象供电。 '

    • 您的麦克风是否具有音量控制功能、以便输出线路电平信号?

    假设麦克风输出线路电平信号、并且 INA1650将用作前端、我们通常建议在使用幻象电源时提供保护。 如下面所示、可在图60中的 INA1620产品数据表中找到一个示例:

    • 在故障情况下、您是否看到以下输入点或电源上出现任何尖峰?  
    • 正常运行期间、在以下节点上看到的标称直流电压是多少?  

    在故障条件下、例如麦克风被拔出并插入有源幻象电源、可能会发生尖峰。 因此、如果存在尖峰、我们建议在输入和电源线上采用保护方案。  

    此致、  

    Chris Featherstone